刚刚接触cc3200板子,可能问题比较的幼稚哈。
以下的问题都是只在cc3200通过 micro-USB cable连接PC的情况下
1:利用IAR调试和 css uniflash烧录时,都需要把sop调为100吗?
2:利用css uniflash只能往flash中烧录程序吗?
3:使用IAR设置sop为001时JTAG initialized failed错误,是怎么回事?
4:使用IAR时,设置sop为000时会报unable to connect---check hardware,speed and interface错误,这是怎么回事呢?
5:tera term,css uniflash,和IAR的关系是什么?比如操作先后顺序,作用,和sop的选择等。
谢谢您们的查看