TI E2E™ 英文论坛海量技术问答的中文版全新上线,可点击相关论坛查看,或在站内搜索 “参考译文” 获取。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请问CC3220和CC3220MOD还有CC3220MODA都代表了什么?

Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD, CC3220MODA

我的理解是CC3220是芯片

CC3220MOD是芯片加外围电路的最小系统

CC3220MODA呢?这个我不清楚是啥

我们公司准备用CC3220做设备传视频,请问上述这3款用哪种好,CC3220MOD不会是那种串口转wifi的模块吧……我们公司是要来做传视频的,怕搞错了

万分感谢……!!!

  • A系列带有天线,F系列还有内部flash
  • C3220MODx 是一个无线 MCU 模块系列
    其中 CC3220MODS 和 CC3220MODAS 模块包含 CC3220SM2ARGK 无线 MCU,
    CC3220MODSF 和 CC3220MODASF 模块包含 CC3220SF12ARGK 无线 MCU。


    CC3220MODAx 模块包含一体化天线,可轻松集成到主机系统中

    CC3220MODx 和 CC3220MODAx SimpleLink Wi-Fi 无线 MCU 片上系统 (SoC) 包含支持两种独立执行环境的单芯片。


    www.ti.com/.../TIDC-CC3200-VIDEO
  • SimpleLink CC3220MODx 和 CC3220MODAx 模块系列有 4 个不同的模块型号:CC3220MODS、CC3220MODSF、CC3220MODA 和 CC3220MODASF。

    CC3220MODS 和 CC3220MODAS 模块包含用于处理代码和数据的应用专用型嵌入式 RAM (256KB)。此外,CC3220MODAS 还包含一体式天线。
    CC3220MODSF 和 CC3220MODASF 模块包含用于处理代码和数据的应用专用型串行闪存 (1MB) 和 RAM (256KB)。此外,CC3220MODASF 还包含一体式天线。
    这 4 个模块集成有 40MHz 晶体、32.768kHz RTC 时钟、32Mb SPI 串行闪存、射频滤波器和无源组件。这些模块还具有其他安全 特性,例如已经过加密和身份验证的文件系统、用户 IP 加密和身份验证、安全引导(闪存引导时对应用映像进行身份验证和完整性验证)等。