Hi,我在使用CC3220SF LAUNCHXL 开发板,现想要通过uart与另一块开发板相连通信,在测试板子的uart口时短接了P07\P08(对应UART1的rx和tx),使用sdk uartecho 例程,只是将原来uart0改为uart1, 跳线按照user‘s’ guide 将J6\J5连接到20-pin header connector。
现在出现如下问题:
1. 在debug模式下烧录运行正常,可是当我拔下usb供电,再次插入时,rx、tx不再正常工作。
2. 在烧录过程中经常出现以下问题:
reset没有作用。按照一些博客所说,我在uniflash中重新下载了out-of-box镜像,并将production模式改为development模式,可是烧录几次之后,又会有相同问题出现。
请问我该如何解决这些问题?