12月21日 收到 精美的包装盒,首先看到的是 USB笔记本,很精妙的设计,8G U盘加一个笔记本,巧妙的 合二为一,既能记录文字,也能拷贝数据资料。关键是绑定一起。
精美笔记本带u盘。
U盘 扣,C3200开发板。
开发板,一如既往的 干净利落。功能齐全,考虑周到。几乎是上电 即用的 demo。
用笔记本WIFI 直接 连接上 mysimplelink-11xx, 电脑浏览器 上输入:http://192.168.1.1 直接可以管理控制开发板了。可以说无限接近产品级的应用了,只需要简单开发 自己需要的 应用场景,画好PCB板,打样焊接,产品就出来了。
TI 的 技术方案 开放度 可以说是NO.1 的,只要有市场,有量,选择TI的方案 是最明智的选择。