收到CC3200-LAUNCHXL开发板,还有附赠的U盘笔记本,东西都很精美,很开心,又是学习的好机会。
开发板很小巧,功能又很强大,物有所值。CC3200是一款带WIFI功能的高性能的单芯片MCU,它基于ARM Cortex-M4内核,可以用该芯片进行应用开发。它内嵌WIFI、互联网、健壮的安全协议,所以无需wifi经验就能进行开发。开发板上电后,电脑端就可以搜索到wifi并连接上,感觉开发难度降低了不少。
接着就是搭建开发平台,好好玩一下。在网上百度了CC3200 SDK安装教程,嵌入式开发最不可少的就是串口调试工具,有时经常遇到不能识别串口设备的问题,多半是串口驱动程序没有正确安装。