This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【测评报告 D】 - CC3200-LAUNCHXL 开发板测评报告 ——开箱测评

Other Parts Discussed in Thread: CC3200

很高兴之前在TI 论坛申请的CC3200开发板已经到了,如下图所示,盒子正面写着CC3200 LaunchPad,下方有TI标志性的LOGO。

 

 

    打开包装盒,里面有一份说明,一个CC3200开发板用绝缘膜包好,一根MicroUSB数据线,两个跳线帽,令人惊喜的是还附赠了一个笔记本和一个8G存储容量的U盘,感谢TI社区。

         CC3200开发板提供了一些资源,包括板载天线,开关,LED灯,仿真器接口、UART接口等等。

CC3200 SimpleLink Wi-Fi and IoT Solution w/ MCU LaunchPad Getting Started Guide 介绍了如何调试程序。我们以CCS调试环境为例来说明如何操作。

首先,需要下载SDK Package,里面有很多例程。

然后,连接MicroUSB线,在电脑的管理里面端口看到CC3200LP Dual Port(COM34),证明实验板与电脑连接成功。

再之后就是安装TI-RTOS,运行C:\ti\CC3200SDK_1.3.0\cc3200-sdk\example\blinky例程,会看到D5 D6 D7  LED灯闪烁。

在整个调试过程中遇到几个小问题,不知道大家是否也同样遇到过:

1、按照文档下载Tera Term软件时,发现没有版本可以下载,不知道是否我找的界面不对,还是网站没有维护。

2、文档推荐使用Code Composer Studio 8.0.0 (CCS),但是截图使用的是V6的截图,对于初学者可能会有点困扰。

3、USB插入之后发现PORT里面没有显示相应端口,试了几种方法,换台电脑,安装USB2.0驱动,最后终于显示出来了。