This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC3120 Wi-Fi BoosterPackt 模块



SimpleLink Wi-Fi 器件提供连接无线网络所需信息(网络名称、密码等)的配置:

该解决方案提供多种内置配置模式,具体如下:

• 接入点配置,如果使用这种配置方法,器件会建立自己的无线网络,允许 PC 或智能手机直接连接到该
网络并提供其初始配置。
• SmartConfig™技术配置,这是 TI 专有的配置方法,该方法使用智能手机或平板电脑向未进行配置的器
件广播网络凭证。
• WPS 配置

由于配置逻辑完全集成到 SimpleLink Wi-Fi 器件中,因此开发人员可以轻松地在其嵌入式 无线应用中 中使
用该逻辑,无需具备任何配置基础。

问:我们使用的是自己制作的CC3120RNMARGKR模块做的自己的WIFI板子,上述3中配置在模块芯片中存在是吗?可以直接通过配 置 命 令就可以实现连接了吗?