This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【CC3200 评测】CC3200-LAUNCHXL开发板使用心得分享01入门+qinhonghua

Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3100
  • 本周一拿到的套件,甚是兴奋,开箱拍照,上电测试

    开箱照:(合影)

    打开小纸盒后内包含:开发板1块+USB线1条+额外的跳线帽2只+2份使用说明

    (开发板正反面)

     

    根据说明书能够快速的找到次开发板的相应学习和应用资料

    SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 LaunchPad 评估套件是用TI的CC3200 无线微控制器 (MCU)(业界第一款具有内置 Wi-Fi 连接的单芯片可编程 MCU)的开发平台。此板使用 FTDI 器件实现板载仿真,并且包含提供开包即用体验的传感器(温度传感器和加速度传感器)。可以使用软件开发平台: CCS 和 IAR。 

           

    温度传感器TEMP008                                   加速度传感器EMA222

    这两个传感器非常小不是特别注意都找不到他们(下图的U6和U10)。

    这是板载资源的分布图

    首先进行上电试运行测试;

    直接上电,根据说明书的提示打开手机的WIFI,找到mysimplelink-10EE46的WiFi热点,连接后,打开浏览器,输入http://mysimplelink.net打开网页,就进入了次开发版的应用测试界面。

    Welcome界面是对CC3100和CC3200的简介

    Overview界面是CC3200MCU的手册

    About界面是链接开发板的一些FiFi信息

    Setup界面是WIFI配置界面

    Developer’s Portal是CC3200功能图

    Demo是开发板应用的测试界面(1-小房子;2-洗衣机;3-锁;4-带雪花的小别墅共四个测试界面)

    1-小房子;自动喷水装置,可以通过手机遥控D7灯闪烁,同时手机的界面喷头随着D7的闪烁间歇性的喷淋给绿草地浇水。(这个实现了遥控功能,也可以用作摇调使用)

     

    2-洗衣机;界面左侧实时显示洗衣机内水的温度Water Temp(也就是板卡上温度传感器TEMP008的测量温度),当晃动开发板是右侧Dryer:stopped变为running。(这个实现的遥测功能)

    3-锁;点击进入测见面,您看到的是一扇门,打开左边的开关,然后晃动开发板,手机界面的门Alarm!!红色字体双叹号弹出,门也显示为开状态。(智能安防,防小偷功能)

    4-带雪花的小别墅:其实这是个测温报警功能,调整界面的设定值《50》当mperature:显示温度超过设定值时,D7等闪烁,当温度值低于设定值是D7常亮。当温度值等于设定值时D7灭。

    顺便简单测试了一下WiFi部分电路的功耗(这个过程是录的小视频,文件太大,不知道能否能上传下边是其中的截图):正常运行后约为75mA,

    启动时约为83mA

    上电测试结束….

    下面根据官网的资料简单介绍一下CC3200

    CC3200描述

    用业界第一个具有内置 Wi-Fi 连通性的单片微控制器单元 (MCU) 开始你的设计。 针对物联网 (IoT) 应用的 SimpleLink CC3200 器件是一款集成了高性能 ARM Cortex-M4 MCU 的无线 MCU,从而使得客户能够用单个集成电路 (IC) 开发整个应用。 借助片上 Wi-Fi,互联网和稳健耐用的安全协议,无需之前的 Wi-Fi 经验即可实现更开速的开发。 CC3200 器件是一个完整平台解决方案,其中包括软件、示例应用、工具、用户和编程指南、参考设计以及 TI E2E 支持社区。 此器件采用易于布局布线的四方扁平无引线 (QFN) 封装。

    此应用 MCU 子系统包含一个运行频率为 80MHz 的行业标准 ARM Cortex-M4 内核。 此器件包含多种外设,其中包括一个快速并行摄像头接口,I2S,SD/MMC,UART,SPI,I2C 和四通道模数转换器 (ADC)。 CC3200 系列包括用于代码和数据的灵活嵌入式 RAM,以及具有外部串行闪存引导加载程序和外设驱动程序的 ROM。

    Wi-Fi 网络处理器子系统特有一个 Wi-Fi 片上互联网并且包含一个额外的专用 ARM MCU,此 MCU 可完全免除 应用 MCU 的处理负担。 这个子系统包含 802.11 b/g/n 射频、基带和具有强大加密引擎的 MAC,以实现支持 256 位加密的快速、安全互联网连接。 CC3200 器件支持基站、访问点和 Wi-Fi 直接模式。 此器件还支持 WPA2 个人和企业安全性以及 WPS2.0。 Wi-Fi 片上互联网 包括嵌入式 TCP/IP 和 TLS/SSL 堆栈,HTTP 服务器和多个互联网协议。

    电源管理子系统包括支持广泛电源电压范围的集成直流-直流转换器。 这个子系统可启用低功耗模式,诸如具有 RTC 的休眠模式,所需电流 少于 4μA。

    特性

    • CC3200 SimpleLink Wi-Fi — 由应用微控制器,Wi-Fi 网络处理器和电源管理子系统组成
    • 应用微控制器子系统
      • ARM Cortex-M4 内核,运行频率 80MHz
      • 嵌入式存储器
        • RAM(高达 256KB)
        • 外部串行闪存引导加载程序,和 ROM 中的外设驱动程序
    • 32 通道直接内存访问 (DMA)
    • 针对高级快速安全性的硬件加密引擎,其中包括
      • AES,DES 和 3DES
      • SHA2 和 MD5
      • 循环冗余校验 (CRC) 与校验和
    • 8 位并行摄像头接口
    • 1 个多通道音频串口 (McASP) 接口,支持 2 个 I2S 通道
    • 1 个 SD/MMC 接口
    • 2 个通用异步收发器 (UART)
    • 1 个串行外设接口 (SPI)
    • 1 个内部集成电路 (I2C)
    • 4 个通用定时器,支持 16 位脉宽调制 (PWM) 模式
    • 1 个看门狗定时器
    • 4 通道 12 位模数转换器 (ADC)
    • 多达 27 个独立可编程、复用通用输入输出 (GPIO) 引脚
    • Wi-Fi 网络处理器子系统
      • 特有 Wi-Fi Internet-On-a-Chip
      • 专用 ARM MCU

    完全解除 应用 微控制器的 Wi-Fi 和互联网协议处理负担

    • ROM 中 的 Wi-Fi 以及 互联网协议
    • 802.11 b/g/n 射频、基带,媒介访问控制 (MAC),Wi-Fi 驱动器和请求方
    • TCP/IP 堆栈
      • 行业标准 BSD 插槽应用编程接口 (API)
      • 8 个同时 TCP 或 UCP 插槽
      • 2 个同时 TLS 和 SSL 插槽
    • 强大的加密引擎,用于与针对 TLS 和 SSL 连接的 256 位 AES 加密的快速、安全 Wi-Fi 和互联网连接
    • 基站、访问点 (AP) 和 Wi-Fi Direct 模式
    • WPA2 个人和企业安全性
    • 针对自主和快速 Wi-Fi 连接的 SimpleLink 连接管理器
    • SmartConfig 技术,AP 模式和 WPS2,这些技术用于实现简单且灵活的 Wi-Fi 服务开通
    • Tx 功率
      • 18.0 dBm @ 1 DSSS
      • 14.5 dBm @ 54 OFDM
    • RX 灵敏度
      • -95.7 dBm @ 1 DSSS
      • -74.0 dBm @ 54 OFDM
      • 电源管理子系统
        • 集成直流-直流转换器支持宽范围的电源电压:
          • VBAT 宽电压模式:2.1 至 3.6V
          • 预稳压 1.85V 模式
    • 高级低功耗模式
      • 支持实时时钟 (RTC) 的休眠:4µA
      • 低功耗深度睡眠 (LPDS):120 µA
      • RX 流量(MCU 激活):59 mA@54正交频分复用 (OFDM)
      • TX 流量(MCU 激活):229 mA@54OFDM,最大功率
      • 空闲连接(处于 LPDS 中的 MCU):695 µA @ DTIM = 1
      • 时钟源
        • 具有内部振荡器的 40.0MHz 晶振
        • 32.768kHz 晶振或外部 RTC 时钟
        • 封装和工作温度
          • 0.5mm 焊球间距,64 引脚,9mm x 9mm 四方扁平无引线 (QFN)
          • 环境温度范围:-40°C 至 85°C

    应用范围

    • 用于物联网应用,诸如
      • 云连通性
      • 家庭自动化
      • 家用电器
      • 访问控制
      • 安防系统
      • 智能能源
      • 互联网网关
      • 工业控制
      • 智能插座和仪表计量
      • 无线音频
      • IP 网络传感器节点