2.在RTSC上选择我们的xdctool版本和RTOS版本。
3.分别导入driverlib, oslib, simplelink, ti_rtos_config, wlan_station五个工程。
4.导入后右键选择ti_rtos_config的属性,选择好配置。
7.接着打开wlan_station工程的common.h文件,修改其中的3处定义:“SSID_NAME”修改为自己的无线网络的名称;“SECURITY_TYPE”修改为“SL_SEC_TYPE_WPA”或如果路由器无密码则为“SL_SEC_TYPE_OPEN”;“SECURITY_KEY”修改为自己无线路由其的密码,如果无密码则为空字符串。
8.分别编译“simplelink ,ti_rtos_config, driverlib, oslib,wlan_station”五个工程,在CCS窗口中选择“Run->Debug”菜单,进入调试,然后打开Tera Term,设置好串口号和比特率,回到CCS窗口,快捷键F8运行调试,回到Tera Term串口看信息。
9.我的wlan station工程连接失败了,开发板没有任何反应,反馈信息如下,请知道的朋友们能解释下哪个步骤出现了问题,本人怀疑是TI-RTOS这里的版本问题或者是哪里没设置好,但是在网上找了很久也没有找到解决的办法。