还是喜欢简单
看到评论需要安装IAR或者CSS等编译系统,之前都是用Keil搞STM32,对IAR和CCS其实来说都不熟悉,但是看到CCS应该是TI自己出的东西,而且也不用破解之类的反锁事情,就找到TI上下载下来。之后安装使用。
Code Composer Studio™ - 集成开发环境
Code Composer Studio是一个集成开发环境(IDE),支持TI的微控制器和嵌入式处理器产品组合。Code Composer Studio包含一套用于开发和调试嵌入式应用程序的工具。它包括优化的C / C ++编译器,源代码编辑器,项目构建环境,调试器,分析器和许多其他功能。直观的IDE提供单一用户界面,引导您完成应用程序开发流程的每个步骤。熟悉的工具和界面使用户可以比以往更快地开始使用。Code Composer Studio将Eclipse软件框架的优势与TI的高级嵌入式调试功能相结合,为嵌入式开发人员提供了一个引人注目的功能丰富的开发环境。
下载地址:http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_downloads.html
现在已经更新到了V9版本,但是说,自己的笔记本电脑配置比较低(电脑比较老),还是下载了一个之前可低配支持V6系列。
- 解压后的,点击ccs_setup.exe的执行文件就可以进行安装,
基本上NEXT==》NEXT几次之后就是Finish,这样就可以了等待安装完成时间比较长。
等安装完成了要设置选择一下WorkSpace,这个基本上IDE的软件都是一样的道理。
把下边的这个选项选上,默认而且不在询问。
打开后主界面是这样的。
然之后就在安装SDK,就是软件开发支持套件,这个在TI的官网上也能下载的到
这个安装比较简单,基本上都是NEXT而已
这是后也会将板子调试的接口部分的FTDI FT2232驱动的部分也给配套安装了
最后一步Finish就完成安装,其实这时候再将板子通过数据线插在电脑上就不会看到了会驱动为安装的情况了。
安装完IDE及基础驱动后,剩余的就是要把配套CC3200历程导入
在CCS上选择 File==》下拉import=》选择目标文件夹
进度条正在进行文件复制
完成后
将需要的例程已经导入~~
将该例程编译一下,
能够编译成功的话,就会出现了 Build Finished 的,就说明系统跟例程都没有问题,
剩下的就可以使用JTAG仿真的功能了,但是这里只能软件仿真而不能讲代码烧录到板子中,在这之前还需要了解一下FTDI FT2232D的 MPSSE的转换功能,同时兼具串口和作为实现三个较常见的串行总线(SPI、I2C和JTAG)的转换,实际上是不需要用户做其他代码或者驱动的安装,本身就可以进行协议转换,这一点比较好。
对板子的调试支持4线JTAG和2线的SWD调试
这一点也需要在CCS中进行仿真器的选择而且;
板子的跳帽必须设置好。因为 CC3200 有启动方式。什么是启动方式?就是 CC3200 刚上的时候是从哪里开始运行代码的。 Debug 前必须配置 CC3200.ccxml,这个文件的决定 Debug是用 SWD 或者 JTAG 方式的。