大家好
我想请问个问题,关于CC3135的电源部分设计问题,是这样我的主板有DC-DC能够提供1.85V及1.2V电源.可否不使用IC自身的DC-DC?
电源是否可以混用?
1.我们使用CC3135与TM4C1292连接,SPI和UART想直接使用3.3V如果全部使用1.85V还需要电平转换太麻烦了.
2.是否可以3.3V和1.85V混用 比如VIN_IO1,VIN_IO2 使用3.3V , VDD_ANA 使用1.85V, VDD_PA使用1.85V , VDD_DIG使用1.2V.
3.在IO使用3,3V的时候,RTC晶振信号是使用1292同步过来的那么RTC_XTAL_N上拉是3.3V还是1.85V.?
4.在IO使用3.3V的时候, FLASH电源是否也是3.3V
我想明白几个地方 , VIN_ANA1,LDO1,LDO2,VIN_ANA2,vdd_dig1,vdd_dig2分别都是给那里供电的?
以下是原理图不知道这样是否可行?谢谢