Other Parts Discussed in Thread: CC3200
看了网上关于CC3200静态ip设置的帖子,但按其方法还是不能成功。
我们用的是SDK1.5中getting_started_with_wlan_station例子修改。
不知道这段代码到底放在什么地方?
=================================================================================
SlNetCfgIpV4Args_t ipV4;
ipV4.ipV4 = (_u32)SL_IPV4_VAL(192,168,43,10); // _u32 IP address
ipV4.ipV4Mask = (_u32)SL_IPV4_VAL(255,255,255,0); // _u32 Subnet mask for this STA/P2P
ipV4.ipV4Gateway = (_u32)SL_IPV4_VAL(192,168,43,1); // _u32 Default gateway address
ipV4.ipV4DnsServer = (_u32)SL_IPV4_VAL(192,168,43,1); // _u32 DNS server address
sl_NetCfgSet(SL_IPV4_STA_P2P_CL_STATIC_ENABLE,IPCONFIG_MODE_ENABLE_IPV4,sizeof(SlNetCfgIpV4Args_t),(_u8 *)&ipV4);
sl_Stop(0);
sl_Start(NULL,NULL,NULL);
==================================================================================
在e2echina.ti.com/.../575963 中说放在sl_Start调用之后,是void WlanStationMode( void *pvParameters )函数里面lRetVal = sl_Start(0, 0, 0)语句后面?还是static long ConfigureSimpleLinkToDefaultState()函数里面的lRetVal = sl_Start(0, 0, 0)语句后面?
但实际上两者之后我们都分别放过,都是不能设置静态IP。仍然还是动态分配的IP。
“//lRetVal = sl_NetCfgSet(SL_IPV4_STA_P2P_CL_DHCP_ENABLE,1,1,&ucVal);” 这句话也注释掉了。
请高手指点一下,怎么办?