Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3200
各位大侠,请教个问题:
我现在布的板子,预留了3.3v 和1.85V两种供电的方案,由于之前3.3v供电时,在nwp启动是就会有掉电复位的情况,才预留1.85v的供电。
这次出现的问题是:
用3.3V对CC3200供电时,使用UNIFLASH烧写程序正常。程序跑起来还是会有复位重启的情况,这时,将系统的供电更改为1.85V,用电平转换芯片对串口通信端口处理,程序很正常,串口通信正常,开启wifi,连接ap,发送UDP各个功能都正常。
但是直接用1.85v供电来烧写程序,就是连识别芯片version都不行。
现在就造成我的模块需要先用3.3v供电来烧写程序,再换回1.85v来供电运行程序,非常麻烦。
用1.85v供电烧写程序时
用的sop2和rst脚,是不是也是1.85v供电?
UART0 用来烧写程序的端口是不是也要用电平转化芯片?
内部dcdc是否也要供上电1.85v?