一、 两种配置模式的介绍
1.1、 Production mode
开发模式【Development mode】在不影响安全性的情况下开放了易于开发的特性。提供以下功能:
- 允许从ImageCreator工具进行文件访问
- 可以从ImageCreator工具访问文件列表
- 启用JTAG接口进行调试
1.2、 Development mode
生产模式【Production mode】适合于大规模生产,并允许多个设备使用同一image进行编程。JTAG接口在此模式下被禁用,因此当CC3220 LaunchPad烧录的是Production mode image时,它不能正常地被CCS识别或调试。
简单来说,调试的时候要用Development mode,以便访问文件并用debugger进行调试。
二、 问题描述
论坛上经常有人遇到CC32XX系列芯片失误进入production mode的问题,出现error -1170报错。如下图:
修改回development mode的步骤如下:
1、 launchpad的sop设置为Flash programming模式【SOP的设置请参考芯片的用户手册】
2、 打开uniflash的 “advanced”图标并选择General → Settings。Image Mode下有一个下拉菜单。然后将相应的image烧录进设备。
3、 注意烧录development mode需要mac address,uniflash里connect即可获取,步骤请看下图: