Other Parts Discussed in Thread: CC3200
我的应用是这样的:
我的CC3200与FPGA相连,通过SPI通信,
FPGA每次发送512个字节给CC3200,3200通过DAM收到512个字节后会通过WIFI将这512个字节作为一个包发送至手机,
在FPGA发送数据期间,同时会有一个SPI_BUSY信号给3200,当SPI_BUSY为高是,表明SPI正在传输,SPI_BUSY为低是表明一个包传输完成,
我的问题是这样的:
由于各种原因,3200收到的一个包数据会错位,即收到的512个数据有一部分是上一个包的,有一部分是下一个包的!而且一旦出现这个错误就会一直错下去!
由于有SPI_BUSY这个信号,我想能不能通过SPI_BUSY这个信号进行纠正,例如每次SPI_BUSY的上升沿时(一个新的包将到达)将FIFO清空,这样的话就算出现错误,也会很快得纠正!!