Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, UNIFLASH
您好,在使用TI sysconfig创建专门为OTA升级的TAR包时出现下面的错误。请问应该如何解决?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
文件大小超过了ota.html文件的最大尺寸,你使用的是旧版的ImageCreator CLI参考这里创建:https://www.ti.com/lit/ug/swru469h/swru469h.pdf?ts=1622620767257
我十分困惑,在local ota demo中可以使用image.syscfg创建SLI镜像以及支持OTA升级包的TAR文件,然后我查阅论坛发现说可以使用sysconfig创建与demo一样的SLI文件和TAR文件,刚才你这个文档我有看过。我按照6.15小节的操作成功创建了一个TAR文件,但是在创建该OTA TAR文件的时候,我不知道里面的userfile选项去哪里添加。文档里我目前也没找到,类似与说uflash就只是使用bin文件以及key创建了一个TAR文件,但是却没有demo里的image sysconfig那么多选项可以选。我如果按照文档里面创建一个tar,升级后会提示无法comment文件。
sysconfig创建tar是新增的功能,以前是使用Uniflash进行添加,而你使用的ImageCreator CLI是Uniflash中的命令行方式
通过sysconfig添加指导文档参考SDK中的C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_5_10_00_02/docs/simplelink_mcu_sdk/sysconfig_imagecreator.html