Other Parts Discussed in Thread: CC3XXXRADIOTEST, CC3220MOD, CC3220MODA, CC3200, CC3100
您好,我使用CC3220SFMOD进行设计开发,然后发现自己设计的板子传输质量与WIFI信号比开发板的差。体现为wifi信号使用软件在同一个地方连接同一网卡,然后自己设计的板子比开发板的差10dbm,传输方面速率波动较大(我使用TCP传输)。请问下TI有没有什么工具可以测试WIFI质量的,以及如何改善这些问题
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,我使用CC3220SFMOD进行设计开发,然后发现自己设计的板子传输质量与WIFI信号比开发板的差。体现为wifi信号使用软件在同一个地方连接同一网卡,然后自己设计的板子比开发板的差10dbm,传输方面速率波动较大(我使用TCP传输)。请问下TI有没有什么工具可以测试WIFI质量的,以及如何改善这些问题
CC3220 作为一款无线电设备,射频设计对于提供预期性能至关重要。 这意味着:器件需要被正确地设计,天线输出需要在真实原型上进行正确计算和调优。
适当准确的无线电设计会影响许多因素,我们也需要将它们计算在内。 此 TI 视频介绍了射频设计的最重要因素。 同时Robert 的这一回答也会对您有所帮助。
您是否可以提供更详细的以下信息:有关于您所做的对比,以及得出的对比结果。
同时我们建议您首先应在此处联系 TI 来查看设计。如何优化射频设计的其他信息也很有用 ,例如,在 VNA 测试射频设计的正确阻抗匹配。 射频性能测试通常使用无线电工具软件 (可从 CC32xx SDK 下载)。 以及需要与无线电工具一起使用一些其他射频测量设备 ,例如频谱分析仪或无线测试仪(如 Litepoint 、 KeySight 、 R&S 等设备)。
第二个重要事项是了解如何使用此设备。 如果您不具备此类设备以及如何使用这些设备的知识,我们建议您向第三方寻求有关射频设计的帮助。
同时我们建议您首先应在此处联系 TI 来查看设计。如何优化射频设计的其他信息也很有用 ,例如,在 VNA 测试射频设计的正确阻抗匹配。 射频性能测试通常使用无线电工具软件 (可从 CC32xx SDK 下载)。 以及需要与无线电工具一起使用一些其他射频测量设备 ,例如频谱分析仪或无线测试仪(如 Litepoint 、 KeySight 、 R&S 等设备)。
您好,请问下,我查阅swru471b这文档,里面介绍如何使用RADIO-TEST来评估RF的性能,但是我有两个疑问:我目前的方案是与开发板一样直接通过WIFI天线芯片发射WIFI信号,并且不打算外增加天线,那这个测试能帮我评估不带天线只带WIFI芯片的WIFI信号以及传输速率吗?
另一个疑问是,文档中写道需要下载Wi-Fi® Radio Testing Tool,我根据文档的链接接入到TI官网,发现这里只有CC3100-CC3200-RADIO-TEST软件可供下载,但是我下载后发现该设备不支持CC3220SF,而CC3XXXRADIOTEST软件却不可下载,请问下如何解决这个问题?如何才能下载CC3XXXRADIOTEST软件?
您好,请问您使用的 CC3220MOD 是带天线的模块 (CC3220MODA) 还是不带天线的呢?
请问下,我查阅swru471b这文档,里面介绍如何使用RADIO-TEST来评估RF的性能,但是我有两个疑问:我目前的方案是与开发板一样直接通过WIFI天线芯片发射WIFI信号,并且不打算外增加天线,那这个测试能帮我评估不带天线只带WIFI芯片的WIFI信号以及传输速率吗?
1. 如果使用带天线的模块 (CC3220MODA) ,您需要遵循布局指南来放置 CC3220MODA (例如:与模块天线的间隙)。
2. 如果使用的模块没有天线,则您需要正确设计和匹配射频路径。 它不会与天线类型 (SMD 芯片天线、由 UFL 连接的天线、 PIFA 天线、 PCB 天线等) 匹配。 在没有适当设计和调优的情况下使用 SMD 芯片可能会导致非常不理想的结果。 如果您的硬件不具备导电测试功能,您可以在 EMI 室进行无线测试 (此类测试通常不会很便宜)。
您首先需要正确计算天线路径的阻抗,并在 PCB 的真实原型上测量和调整天线。 注意,这些步骤必须在具有 SMD 芯片天线的硬件上执行。
如果您的想要比较您的硬件和 CC3220 LaunchPad 在连接模式下的射频性能,我们建议您使用网络终端等 SDK 应用。
另一个疑问是,文档中写道需要下载Wi-Fi Radio Testing Tool,我根据文档的链接接入到TI官网,发现这里只有CC3100-CC3200-RADIO-TEST软件可供下载,但是我下载后发现该设备不支持CC3220SF,而CC3XXXRADIOTEST软件却不可下载,请问下如何解决这个问题?如何才能下载CC3XXXRADIOTEST软件?
CC3220 的无线电工具可在 CC32xx SDK 页面下载。 CC3100-CC3200-RADIO 测试适用于上一代器件 (CC3100 、 CC3200)。
希望以上解答对您有所帮助,如有其他问题请随时联系我们。
您好,我使用的是不带天线的CC3220MOD模块,在天线电路上也只是根据开发板的设计,但并没有进行射频路径、阻抗等信息的匹配。天线芯片使用的是与开发板一致的AH316M245001-T SMD芯片。请问 可否有手册或者文章可以教我们如何正确计算天线路径的阻抗,并PCB 的真实原型上测量和调整天线