Other Parts Discussed in Thread: CC3235S, SYSCONFIG
TI工程师们您们好
我有两个问题
一、有我正在用LAUNCHXL-CC3235S开发板调试OOB例程(从simplelink_cc32xx_sdk_5_20_00_06中提取出来的),在MCU+Image模式下编译出现报错,
由于错误截图粘贴过来不清晰,我单另写下这个错误:
× Error(4 items)
× gmake:***[all] Error2
× gmake[1]:***[syscfg/out_of_box_CC3235S_LAUNCHXL_tirtos_ccs.sli] Error-1
× gmake[1]:Targat ‘secondary-outputs’ not remade because of errors.
× SLImageCreator.exe:BootLoaderError,Timeout reading data
在编译的时候,我的LAUNCHXL-CC3235S开发板是连着笔记本电脑的,到现在也不知道问题出在哪里?如果采用debug模式编译是没问题的,但debug模式又不是我想要的,
我采用MCU+Image模式是想用CCS自带的SysConfig ImageCreator 把程序烧到CC3235S的flash里,
二、关于如何用CCS自带的SysConfig ImageCreator 把程序烧到CC3235S的flash里,我有看论坛里的一篇文章 ——使用SysConfig ImageCreator创建MCU Image,
它里面提到的将用户文件添加到Code Composer Studio项目中,只需将文件拖放到userFiles项目中的文件夹中即可。 这个用户文件dummy-root-ca-cert怎么诞生的?或从哪里生成出来的呢?
在第三部分下载程序中, 点击flash下载程序, 这个flash有两个模式:select program to Load 和 Build Project Before Load应该选哪个模式flash呢?
另外有没有更加详细的步骤介绍呢?如何用CCS自带的SysConfig ImageCreator 把程序烧到CC3235S的flash里,如烧程序时开发板上的跳线帽怎么装?
非常感谢能给予解答。