看技术手册中说
P35 是SOP0.P34是SOP1,P21是SOP2.但是在CCS中的syscfg,并未显示P34,P35有外接。
请问我如何进行跳线,才能用SWD进行调试?
请指导。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
看技术手册中说
P35 是SOP0.P34是SOP1,P21是SOP2.但是在CCS中的syscfg,并未显示P34,P35有外接。
请问我如何进行跳线,才能用SWD进行调试?
请指导。
请您参阅参考 LaunchPad 的原理图。
如果要设置 2W SWD ,需要将 SOP 行设置为 SOP[2 : 0]-> [001]。
希望以上回答对您有所帮助,如有其他问题请随时联系我们。
是指有SOP0连接跳帽,SOP1和SOP2不连接跳帽的意思,还是指 SOP[2 : 0]电压值-> [0V,0V,3.3V]?
都可以,只要您能将输入电平保持在 SOP 行中。原理图中会连接到 VCC_BRD ,该值应为 3.3V。
J16的连接方式有关系吗
J16仅适用于SOP1。