Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, SYSCONFIG
这些指南旨在为使用 TI Wi-Fi 连接产品的所有开发阶段提供参考。
这些指南包含以下主题:
第 0 步:了解技术
第 1 步:挑选器件
第 2 步:下载必要软件
第 3 步:开始软件开发
第 4 步:深入了解文档
第 5 步:设计硬件
第 6 步:认证和生产
另请参阅末尾的“常见开发问题”!
不确定要选择哪种技术?请查看《无线连接技术选择指南》!
第 0 步:了解技术
- Connect 视频
- 白皮书
第 1 步:挑选器件
- 产品系列:链接
- CC3235SF:LaunchPad、MOD 或集成天线 MODA
- CC3235S:LaunchPad、MOD 或 MODA
- CC3230S
- CC3230SF
- CC3220SF:LaunchPad、MOD 或 MODA
- CC3220S:LaunchPad、MOD 或 MODA
- CC3220R
- CC3135:BoosterPack、MOD
- CC3130
- CC3120:BoosterPack、MOD
第 2 步:下载必要软件
- 对于 CC32xx 应用 MCU + 网络处理器:SIMPLELINK-CC32XX-SDK(包括用于驱动程序和堆栈配置的 SysConfig)
- 仅对 CC31xx 网络处理器:SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN
- 选择一个集成开发环境 (IDE)
第 3 步:开始软件开发
- 开箱即用体验 (CC3220| CC323x):选择 LaunchPad 后,了解其功能,然后运行您的第一个应用!
- SimpleLink Academy:查看 SimpleLink Academy 培训平台,了解有关 Wi-Fi 功能以及如何定制应用的分步说明。
|
入门课程 |
Wi-Fi 基础知识入门、配置和了解 MQTT |
|
参阅 Wi-Fi 概述页面上的安全课程,了解我们的内置安全功能及其使用方法。 |
|
|
对实时操作系统中使用的概念进行了一般概述,例如任务/线程、调度、信号量。从这里开始了解 TI-RTOS 和 POSIX。 |
|
|
SysConfig 工具可帮助您配置 SimpleLink 应用,并为 TI 驱动程序和软件库生成源文件 |
第 4 步:深入了解文档
- SDK 文档 (CC32xx):您可以在此处找到所有堆栈用户指南和 API 指南,以及内核、TI 驱动程序和配置工具
- 《网络处理器编程人员指南》:网络处理器 (NWP) 所有组件的指南,包括 WLAN 模式、套接字、文件系统、移植主机驱动程序等
- 《技术参考手册》(CC3220| CC323x)
- 《内置安全功能应用报告》
- 《电源管理应用报告》(CC3x20| CC3x3x):测量电流消耗并配置低功耗模式
- 《AT Commands 用户指南》:如何将 AT Commands 库与 CC32xx 配合使用
第 5 步:设计硬件
- 《硬件设计检查清单》(CC3x20| CC3x3x)
- 《布局指南》(CC3x20| CC3x35)
- SIMPLELINK-WIFI-DESIGN-REVIEWS:请 TI 专家查看您的原理图和布局
- 《CC3x3x 共存性应用报告》
- 您可以在器件的产品页面上找到其他硬件文档(请参阅第 1 步:挑选器件)
第 6 步:认证和生产
- 生产线指南:介绍器件编程选项以及生产线的测试注意事项
- CC3220
- CC3120
- CC323x
- CC313x
- SimpleLink CC3xxx 无线电认证:此页面包含所有 SimpleLink Wi-Fi 认证报告和资源。客户还可以为当前未涵盖的地区申请特殊的合规性文档或认证支持。
- 《Wi-Fi 联盟认证应用报告》:如何将 Wi-Fi 联盟认证转移到客户产品
常见开发问题
怎样开始使用?
从开箱即用体验开始!此演示可帮助您了解 LaunchPad 并运行您的第一个应用。之后,开始了解我们在 SimpleLink Academy 上为每种技术提供的不同功能和软件库。
如何将我的技术添加到新应用中?
建议用户从 SDK 中提供的各种开发示例入手。
如何了解外设驱动程序?在哪里可以找到 PWM、I2C、SPI、UART 或 GPIO 的示例?
TI 驱动程序运行时 API 提供了每个外设的基本使用摘要和示例,SDK 的 examples/<rtos>/<LaunchPad>/drivers 文件夹中提供了针对每个器件的其他 TI 驱动程序示例。
如何将代码快速发送至 LaunchPad?
使用 CCSTUDIO IDE 构建和调试代码。要在 SimpleLink Wi-Fi 器件上对永久映像进行编程,请查看 UniFlash ImageCreator。
在哪里可以了解安全功能?
阅读上述白皮书,详细了解每个堆栈上可用的 SimpleLink 安全功能。
如何获取原理图和布局审核?
可以在 ti.com 上针对 Wi-Fi 硬件申请设计审核。
我应从何处获得帮助?从何处可以找到更多常见问题解答?
E2E 无线连接论坛是一个重要资源,可在设计过程的每一步中为您提供帮助。
E2E 是一个公共论坛,TI 工程师和知识渊博的社区成员在其中发布问题和答案,帮助用户快速解决设计问题。搜索几个关键词,查看已解决的问题,您也可以提出一个新问题!