Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
TI工程师
您好。
在自制板上,使用的CC3235MODAS默认是Production模式。目前不能调试,有SPI,SWD,以及RS232C(UART1)接口。
我想通过uniflash生成一个Development的image,通过SPI下载到flash中,以便修改CC3235MODAS的工作模式。
请问这种方法是否可行?如果可行,可以告诉我生成image的方法吗?
期待您的回答。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI工程师
您好。
在自制板上,使用的CC3235MODAS默认是Production模式。目前不能调试,有SPI,SWD,以及RS232C(UART1)接口。
我想通过uniflash生成一个Development的image,通过SPI下载到flash中,以便修改CC3235MODAS的工作模式。
请问这种方法是否可行?如果可行,可以告诉我生成image的方法吗?
期待您的回答。
我没有用SPI下载过,但这种方式应该也是不行的,要更改模式需要使用xds110 UART在Uniflash中更改
我用UART试了一下,使用Production模式下载Development的image并不能将模式改为Development,依然不能调试
创建image及SPI下载参考下面的文档:
https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/zhcab30a/zhcab30a.pdf
https://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/zhcu776h/zhcu776h.pdf
如果模块默认是Production模式,必须要通过xds110 UART才能修改吗?
是的,其他的串口在Uniflash不能识别出CC3235
我可以通过SPI读出Wi-Fi模块自己的mac地址吗?
直接使用SPI也不能读出mac地址