Part Number: CC3200
FPGA 作为从设备,CC3200作为主设备,通过SPI Master模式和FPGA进行数据交互;
有几个问题,
1 SPI 作为Master,调用DMA,什么情况下能触发SPI进行读写呢?触发的条件怎么设定;
2 若FPGA侧数据采集已经满了,怎么通知SPI DMA获取搬运数据呢?
3 SPI作为Master SPI_INT_DMARX/TX这个触发的条件是什么?
4 SPI作为Master SPI_INT_EOW这个触发的条件是什么?
5 对于FPGA 若数据采集已经满了,是否可以通过GPIO告知CC3200,然后通过中断嵌套的方式去实现SPI DMA RX数据收发动作;那对应TX怎么触发?