This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LAUNCHXL-CC3235S: 关于SDK中portable例程

Part Number: LAUNCHXL-CC3235S
Other Parts Discussed in Thread: CC3235S

尊敬的IT工程师您好

我的SDK版本号是simplelink_cc32xx_sdk_5_20_00_06,前几天我试验SDK中的portable例程,例程包含两个两个线程,一个是串口打印温度、另一个温度检测并报警。

我发现在按了CC3235S-LAUNCHXL的按键后,串口中打印不了当前温度数据。串口打印的内容总是:(h for help)

如何操作能让它在串口中打印温度数据呢?

非常感谢能给予解答。

  • 您好,

    收到您的问题了,我们升级到英文论坛给工程师看下,有答复尽快给到您。

  • 您好,

    您是否尝试在串行终端上按下了“t”?这样应该就会打印温度了。

  • 串行终端是什么呢?是一个上位机软件吗?哪里能下载呢?

    我看程序里是一个swith条件判断,我直接写成swith(‘t’),仍然不能串口打印当前温度,问题出在哪里呢

    我想实现:一按开发板的按键,就能自动串口打印当前温度。

  • 您好,

    串行终端就是串口输出观察操作的终端界面,类似有putty。

    您的更多问题帮您同步工程师。感谢您的支持。

  • 您好,

    我们工程师无法对您在硬件和软件的修改进行判断。如果只是测试原示例,还是希望还原最初来进行测试,具体可以参照示例的README。

    在还原测试的时候要确保J19和J20的跳线帽是未动过的,这是保证设备连接I2C的跳线帽。

    例如,当我在串行终端上按“h”和“t”时,我得到以下输出:

  • 这次我使用的是原版portable例程代码,在普通的串口助手上,发送字节’t‘, 能收到当前温度信息了,但收到的数据都是0,请问这个例程的介绍或readme在哪里呢?有链接吗?我再排查下问题出在哪里

  • 您好,

    我是下载安装的SDK软件包:https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-CC32XX-SDK

    下载安装完之后在默认ti安装路径下(C:\ti\simplelink_cc32xx_sdk_6_10_00_05\examples\rtos\CC3235S_LAUNCHXL\demos\portable)会有一个README的文件

  • 好的,非常感谢