Part Number: CC3200
你好:
我看了CC3200的官方的板子原理图里面使用UART下载的管脚是连接的PIN55(CC_GPIO_01)(UART0_TX)和PIN57(CC_GPIO_02)(UART0_RX),是不是也可以使用PIN53(CC_GPIO_30)(UART0_TX)和PIN45(GPIO31)(UART0_RX)?使用的时候需要注意什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: CC3200
你好:
我看了CC3200的官方的板子原理图里面使用UART下载的管脚是连接的PIN55(CC_GPIO_01)(UART0_TX)和PIN57(CC_GPIO_02)(UART0_RX),是不是也可以使用PIN53(CC_GPIO_30)(UART0_TX)和PIN45(GPIO31)(UART0_RX)?使用的时候需要注意什么?
您好,
是不是也可以使用PIN53(CC_GPIO_30)(UART0_TX)和PIN45(GPIO31)(UART0_RX)?
这是可以的,mux支持的任何 UART0 RX 和 TX 配置都应该没问题。
使用的时候需要注意什么?
请注意使用launchpad时,XDS110 通过 55 和 57 连接到 CC3200 UART,因此如果您通过 LP 的 USB 连接器(即通过调试芯片)使用终端logs - 它应该使用这些口。 除此之外,请注意避免您使用的引脚上的冲突。