我有两个问题:
1、用udp协议通信时,在用单播通信时,双方通信都正常,我现在改用广播通信,广播IP为255.255.255.255,端口号为10000,但发送广播数据时,会有发送不成功的现象,我用的是CC3000的官方驱动程序, 我想问下这是什么原因引起的,或是用cc3000发送广播数据时,要注意哪些方面。
2、之后我要改成tcp/ip协议通信,改成tcp/ip是在socket设置中改吗, ulSocket = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, IPPROTO_TCP); 直接用这个函数设置吗,想问下还有哪些要注意的地方