This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC3000 Select能监听是否有新连接的产生吗?



终于移植过去了, 在此感谢TI的工程师和各位网友。

今天调试select 发现 好像这个不能监听原始的socket  

tcpSocket = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);

就是这个socket、  如果可以监听这个socket,那么应该就可以监听 tcp是不是有客户端连接事件产生了。但是测试了一晚上,发现貌似咩用。

但是可以监听accept返回的socket。

还有一个select的源码  感觉有点疑问

	if (tParams.iStatus >= 0)
	{
		if (readsds)
		{
			memcpy(readsds, &tParams.uiRdfd, sizeof(tParams.uiRdfd));
		}

		if (writesds)
		{
			memcpy(writesds, &tParams.uiWrfd, sizeof(tParams.uiWrfd)); 
		}

		if (exceptsds)
		{
			memcpy(exceptsds, &tParams.uiExfd, sizeof(tParams.uiExfd)); 
		}

		return(tParams.iStatus);

	}
	else if(tParams.iStatus < 0)
	{
		errno = tParams.iStatus;
		return(-1);
	}

如果是超时,状态(tParams.iStatus)应该是0。 在运行memcpy的时候  是会把fd_set  这个位图给清零吧!