我的设备采用CC3000(WG1300),有部分长时间工作后,始终连不上网,smartconfig执行没有问题,就是上不去网,重新换一片CC3000就好了,版主能否有办法?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我的设备采用CC3000(WG1300),有部分长时间工作后,始终连不上网,smartconfig执行没有问题,就是上不去网,重新换一片CC3000就好了,版主能否有办法?
你用的patch programmer是哪个版本?
CC3000跟WIFI AP的连接还在吗?从AP后面ping CC3000看看能不能通?
patch 1.24
在路由器端看不到给设备分配的IP地址 (通过设备的mac地址查不到设备已经上线),所以根本没法ping
原来工作得很好!而且CC3000端的eeprom端口是断开的,我的设备端不能给CC3000写入数据,只是在patch升级过程中,才会把STM32的I2C端口连接到CC3000!正常工作时这个I2C是断开的!
一旦出现这个问题后,我再次给CC3000烧写patch和firmware,烧写成功,smartconfig也没有问题,就是连不上AP!这个现象已经出现好几个了!
找到一个同样的问题,http://e2e.ti.com/support/low_power_rf/f/851/t/300565.aspx
我的问题跟他说的一样,但是这是怎么发生的?怎样避免这个问题?我已经有好几个设备都遇到这个问题了!!!!
TI的高人指点一下啊!
我的设备错误的数据:
WG1300 Address[0X0000]: 0x4c 0x53 0x00 0x00 0xf3 0x01 0xa0 0x01 0x51 0x00 0xa0 0x01 0xff 0xff 0xff 0xff
WG1300 Address[0X0010]: 0x93 0x13 0x00 0x10 0x93 0x23 0x00 0x20 0x93 0x43 0x00 0x20 0x93 0x63 0x10 0x00
WG1300 Address[0X0020]: 0xa1 0x63 0x10 0x00 0xb3 0x63 0x40 0x00 0xf3 0x63 0x40 0x00 0x31 0x64 0x00 0x04
WG1300 Address[0X0030]: 0x33 0x68 0x00 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
WG1300 Address[0X0040]: 0x00 0x00 0x00 0x00 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff
我的设备正确的数据:
WG1300 Address[0X0000]: 0x4c 0x53 0x00 0x00 0xf3 0x01 0xa0 0x01 0x51 0x00 0xa0 0x01 0x93 0x13 0x00 0x10
WG1300 Address[0X0010]: 0x93 0x03 0x00 0x10 0x93 0x23 0x00 0x20 0x93 0x43 0x00 0x20 0x93 0x63 0x10 0x00
WG1300 Address[0X0020]: 0xa1 0x63 0x10 0x00 0xf3 0x63 0x40 0x00 0xb3 0x63 0x40 0x00 0x31 0x64 0x00 0x04
WG1300 Address[0X0030]: 0x33 0x68 0x00 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
WG1300 Address[0X0040]: 0x00 0x00 0x00 0x00 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff
网上那哥们的错误数据:
0x4C 0x53 0x00 0x00 0xF3 0x01 0xA0 0x01 0x51 0x00 0xA0 0x01 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF
0x93 0x13 0x00 0x10 0x93 0x23 0x00 0x20 0x93 0x43 0x00 0x20 0x93 0x63 0x10 0x00
0xA1 0x63 0x10 0x00 0xF3 0x63 0x40 0x00 0xB3 0x63 0x40 0x00 0x31 0x64 0x00 0x04
0x33 0x68 0x00 0x02 0x33 0x6A 0x10 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00