This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC3000 SPI 固件更新



您好,请问我如何用SPI对CC3000进行程序更新啊

  • 您可以参考TI wiki链接 http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC3000_Serial_Port_Interface_(SPI)

  • 您好

            固件更新的问题已经解决了,其实我是才接触CC3000

           我先在碰到一个问题就是,我现在有两个热点,CC3000获取到了其中一个热点的信息能连上,

           但在另一个热点获取ssid后一直连不上

           开始还以为是热点的问题,但后来用别的CC3000产品都能连上

           请问这有可能是什么原因

           感谢您能提供任何解答,谢谢

  • 您好

            固件更新的问题已经解决了,其实我是才接触CC3000

           我先在碰到一个问题就是,我现在有两个热点,CC3000获取到了其中一个热点的信息能连上,

           但在另一个热点获取ssid后一直连不上

           开始还以为是热点的问题,但后来用别的CC3000产品都能连上

           请问这有可能是什么原因

           感谢您能提供任何解答,谢谢

  • 你的获取信息是什么意思?是扫描还是手动赋值SSID和密码?

  • 您好:谢谢您的回复

    自动扫描获取ssid,通过uart调试,SSID已经获取到了,但就是不能连上热点,产品是NETGEAR的N300系列

    而在测试的三个AP(两个无线路由发出的,一个电脑发出的),和三个路由Router,只有这款(NETGEAR的N300系列)连接不上

    但同样是用的CC3000,别家公司的产品就能连上啊 

    现在的问题是  SSID获取到了

    参照

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC3000_Smart_Config

        while(wlan_ioctl_set_connection_policy(DISABLE, DISABLE, ENABLE))delay_ms(2);

    后cc3000自动连不上热点(程序未死在这里)

    是不是CC3000还可以设置一些别的东西

    感谢您能再次回复,谢谢

  • cc3000只支持BG, 不支持N模式,你的NETGEAR N300 有没有设置成N ONLY 啊。

  • 现在解决了,在这个路由器里面没有单独设置bgn的只有各个国家的规则,

    而且信道不是自动就是选但信道

    所以在中国的自动模式下,会时不时的给cc3000分配12 13信道

    所以,就造成了有时候能连上,有时候连不上的假象

    查询过多种路由器,发现在配置路由的时候,虽然有bg混合模式,但在信道选则框内还是可以选择12,或者13信道

    所以,即使选择的是bg混合模式,但又选择了中国地区的12,,13信道的话,也会连不上

    但现在想问的一个问题是

    CC3000怎么读取当前的状态,比如上SmartConfig  ConnectAp or conncted

  • 可以用wlan_ioctl_statusget