This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

cc3000 和 IAR的licence的相关问题



TI专家好:

1、 我安装了从TI官网上下载的IAR安装包,安装选择了complete安装,需要licence,请问哪里可以获得这个licence ?IAR安装里面的第一个项是关于licence的介绍的,只是说,如果你已经有一个licence了,系统会提示你要填写一个licence,但是我没有,文档也没告诉我哪里有,是什么? 难道是文档的图示中的1111-2222-3333吗 ?

2、 TI官网wiki,smartphone可以进行cc3000模块的配置,请问,智能机在对cc3000模块配置前,有一个什么样的核cc3000模块一个通信握手过程 ?  或者说,智能机如何和cc3000模块进行tcp/ip握手的 ?

3、patcher programer运行在cc3000中,sdk运行在MPS430中,请问,patcher和sdk是通过IAR烧进去的吗,还是个什么烧写过程 ?因为之前用keil时,keil在它的debug状态下是可以烧写程序的.

4、 大家在网上贴出来的代码,好像是和smart config相关的,或者和别处相关的,比如中断,SPI等,我一直没有找到下载这个东西的地方 ?TI的sdkv1.12,下载下来怎么是一个可执行文件,不是开发包。请问在哪里可以下载到这些东西 ?

5、 TI官网介绍,使用EV板和MPS430FRAMxx的板子实现了一次无线通信控制测试,请问,单独的一个EVM板不能实现无线远端控制吗 ?MPS430FRAMxx所在的那块板子提供了什么功能,是不是,我就必须买两块板子才能完成这个实验控制 / 实验测试 ?

6、无线组网,对于我们的家电来说,这个网络是怎么组织起来的,是通过cc3000收集到的各个设备的ip,端口等信息构成的吗 ? 这个组网有什么用 ?

谢谢,我才接触cc3000,很多不懂,烦请专家解答一下。

  • Shiping,

    您好!

    1、 我安装了从TI官网上下载的IAR安装包,安装选择了complete安装,需要licence,请问哪里可以获得这个licence ?IAR安装里面的第一个项是关于licence的介绍的,只是说,如果你已经有一个licence了,系统会提示你要填写一个licence,但是我没有,文档也没告诉我哪里有,是什么? 难道是文档的图示中的1111-2222-3333吗 ?

         IAR开发环境并不是TI的产品。 license需要向IAR公司申请或购买。您暂时可以使用评估版本,一般可以免费使用几个月。

    2、 TI官网wiki,smartphone可以进行cc3000模块的配置,请问,智能机在对cc3000模块配置前,有一个什么样的核cc3000模块一个通信握手过程 ?  或者说,智能机如何和cc3000模块进行tcp/ip握手的 ?

         关于这个过程在Smart Config WIKI上有介绍, 您可以参考以下链接中Procedure部分:http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC3000_Smart_Config 

         另外关于在API层面的过程您可以参考这个wiki链接:http://processors.wiki.ti.com/index.php/Smart_Config_Application_development_information_-_Android

    3、patcher programer运行在cc3000中,sdk运行在MPS430中,请问,patcher和sdk是通过IAR烧进去的吗,还是个什么烧写过程 ?因为之前用keil时,keil在它的debug状态下是可以烧写程序的.

         SDK是 Software Development Kit, 它其实协助用户来完成开发的,里面会有参考例程, 文档和一些其他的材料。 这些例程可以导入到开发工具中,然后烧写到对应的MCU中。您这边现在就是把相应的应用程序烧到MSP430中运行,可以通过开发工具来调试烧写,也可以通过专门的烧写工具。 CC3000 Patch的话,其实也是烧写在MSP430里,然后运行起来之后通过SPI再写到CC3000挂的EEPROM里。

    4、 大家在网上贴出来的代码,好像是和smart config相关的,或者和别处相关的,比如中断,SPI等,我一直没有找到下载这个东西的地方 ?TI的sdkv1.12,下载下来怎么是一个可执行文件,不是开发包。请问在哪里可以下载到这些东西 ?

        SDK就是一个可执行文件,点击安装之后,在安装目录下就会有SDK里包含的所有资料。

    5、 TI官网介绍,使用EV板和MPS430FRAMxx的板子实现了一次无线通信控制测试,请问,单独的一个EVM板不能实现无线远端控制吗 ?MPS430FRAMxx所在的那块板子提供了什么功能,是不是,我就必须买两块板子才能完成这个实验控制 / 实验测试 ?

        单独的CC3000其实就相当于是一个transceiver, 您还需要一个MCU或者Processor来控制它完成无线通信和远程控制。

    6、无线组网,对于我们的家电来说,这个网络是怎么组织起来的,是通过cc3000收集到的各个设备的ip,端口等信息构成的吗 ? 这个组网有什么用 ?

       一般的话,家电作为station模式, 与家里的AP相连接。 完成家电的数据上传以及家电的控制。

    谢谢!