TI专家好:
1、 我安装了从TI官网上下载的IAR安装包,安装选择了complete安装,需要licence,请问哪里可以获得这个licence ?IAR安装里面的第一个项是关于licence的介绍的,只是说,如果你已经有一个licence了,系统会提示你要填写一个licence,但是我没有,文档也没告诉我哪里有,是什么? 难道是文档的图示中的1111-2222-3333吗 ?
2、 TI官网wiki,smartphone可以进行cc3000模块的配置,请问,智能机在对cc3000模块配置前有一个什么样的和cc3000模块一个通信握手过程 ? 或者说,智能机如何和cc3000模块进行tcp/ip握手的 ?
3、patcher programer运行在cc3000中,sdk运行在MPS430中,请问,patcher和sdk是通过IAR烧进去的吗,还是个什么烧写过程 ?因为之前用keil时,keil在它的debug状态下是可以烧写程序的.
4、 大家在网上贴出来的代码,好像是和smart config相关的,或者和别处相关的,比如中断,SPI等,我一直没有找到下载这个东西的地方 ?TI的sdkv1.12,下载下来怎么是一个可执行文件,不是开发包。请问在哪里可以下载到这些东西 ?
5、 TI官网介绍,使用EV板和MPS430FRAMxx的板子实现了一次无线通信控制测试,请问,单独的一个EVM板不能实现无线远端控制吗 ?MPS430FRAMxx所在的那块板子提供了什么功能,是不是,我就必须买两块板子才能完成这个实验控制 / 实验测试 ?
6、无线组网,对于我们的家电来说,这个网络是怎么组织起来的,是通过cc3000收集到的各个设备的ip,端口等信息构成的吗 ? 这个组网有什么用 ?
谢谢,我才接触cc3000,很多不懂,烦请专家解答一下。