This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

求教 : CCS v5.5 安装达三个小时最后失败



TI专家,您好。

我在TI官网下载CCSv5.5版本,双击安装,时间长达3个小时,最后失败。失败的原因是我的系统macfee阻值下载了某个文件,这个可能是我不在机器旁边的原因,没有及时关注这个要求。

但是,安装达3个小时安装进度条显示还不到一半,这也太夸张了,请问这个正常吗,需要做什么设置限制吗 ? 

我看TI官网说60min能安装完,怎么我的出现这个情况,是我的安装选项太多吗 ?

谢谢

  • Hi Shiping,

      首先安装3个小时,这个确实时间过长了。产生这种问题的原因,有几个方面,第一,你的电脑的性能,安装时是否有其他大的程序在运行,造成安装进行过缓,二,就是你电脑的网络,因为CCS在安装的过程会检测是电脑里面是否有一些类似于VC++ firmare 之类的控件的问题,一旦没有的话,他需要下载;第三,就是你在安装的过程中是不是选择的是全部所有安装呢?因为TI的CCS支持全线的MCU和MPU的产品,如果你全部安装的话,他需要安装所有的东西,这个耗时会很长。

      所以建议你在安装的过程中,首先选择你需要的组件模块,然后实现关闭杀毒软件之类的硬件屏蔽措施。

    谢谢

    ken

  • 确实有些MACFEE和CCS有些兼容的问题,建议装的时候关闭MACFEE和防火墙,安装选择MSP430就可以了。 谢谢!

  • 我也碰到这个问题了,5.5的下了不到1/3用了2个半小时。看网上有人的教程只有22min.还未解决问题。求助。

  • Zimu,

          您是安装还是下载的问题?我看你说下了不到1/3用了2个半小时,但是楼主是安装的问题那。

  • 你好,不好意思打错字了。我也是安装问题,5.5,5.0的都尝试了,关了360,还是非常慢。但装4.1却1分钟解决。这是为什么呢?

  • Zimu,

    你装的离线版本还是在线版本? 

  • 2种都试了,5的装不了。几个月前装5.5还是可以的,换了一次系统现在就装不了了。点开.exe以后会出现一个对话框,提示pending reboot,重启以后试了2次还是不行。

  • Zimu,

    应该是您电脑上软件兼容性的问题。

    您是否把所有的杀毒软件和防火墙关了? WIN7的话用管理员权限运行。 不要安装在中文目录下面。CCS安装的时候其实不需要做特别的设置, 您方便的话再找一台机器实验下。 软件兼容的问题,有时候真的不太好说那。

    谢谢!

  • 各位好:

    我这里解决了。上面的专家说的对,是我们安装的时候选了很多不必要的安装项,你比如你要使用的是430的片子,你只选择430的处理器,之后的很多选项都会自动的省略掉的。

    希望对你有帮助。

  • 谢谢你的耐心解答。今天下午重启了一次电脑,然后退了杀毒,装了一个半小时终于ok了。开始DSP学习,Thx again.