TI 工程师您们好,刚接触wifi ,对wifi技术不了解,看到 TI 有两个 wifi 的解决方案,一个是CC3000,另一个是WiLink 8,现在我公司要找一个wifi的解决方案,不需要蓝牙功能的,wifi能实现跟手机的点对点和跟网络联网的功能,不知道用TI的哪个方案合适点,谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi ken
谢谢你的回答,我还想再了解一下,我公司多的产品是要跑 安卓 或者 Linux 操作系统的,用TI的CC3000、CC3100 和 CC3200 都合适吧?
谢谢。
Hi Fuxin,
如果你们要跑操作系统的话,那建议你们用我们的AM335X(Cortex-A8) + CC3100, CC3200是cortex-M4的内核,跑安卓之类的操作系统,不行。
所以建议你用AM335X来实现操作系统那部分的功能,然后wifi用CC3100来实现。
Hi Ken,
我公司的产品就是选用 AM335x 来跑操作系统,不过还会有 zigbee 功能,目前我公司选用的是 CC2538,它是内置了一个M3处理器的,不知道合不合适?
谢谢。
Hi fuxin,
CC2538 可以啊,它是一颗Soc,你可以通过串口和AM335X通信嘛,这样的话,在操作系统里面串口驱动程序也会比较好调试。
你好,
TI的wifi方案优势在于低功耗的无线连接和连接之后的数据稳定性。
如果需要点对点功能推荐使用CC3100
如果需要soc M4+ CC3100 ,我们称之为CC3200产品。
该产品会在6月底上市,敬请期待。
下面是CC3200的feature:
Features
Shaokai,
您好!
使用CC3100的话, 主要工作还是在Host MCU端, 通过SPI或者Uart接口与CC3100通信和控制。 CC3100端的SL Flash主要是存放一些patch文件和配置文件。
CC3200也集成了wifi部分的NWP,所有工作都是内部去实现,CC3200内部的M4都是供您做应用开发的,您同样调用API就能实现WIFI部分的功能。因为CC3200没有内部flash, 所以您的程序还是要烧到sl flash部分。
谢谢!
你好,
CC3200跑的是TI自己的操作系统Free OS,可以选择不跑操作系统,和BLE的操作系统完全不一样。
但是同样CC3200资料和BLE一样,有一个SDK工具包,里面例程手册很详细。