专家好:
basic wifi application的演示例子中:
1、IP,子网掩码,和默认网关的数据通过MSP430传给cc3000模块是为了存储吗?当cc3000模块将来接收到无线路由器广播的一个报文时,是不是DNS翻译这个报文的IP,并和存储在mem中的IP进行比较,如果相同,则接收并处理这个报文,否则丢弃这个报文?
2、sdk中有四块内容,basic wifi app example 工程,host driver工程,spi工程,超级终端工程。我的问题是,分别编译这四个工程,先编译host driver,spi和超级终端的工程,最后边basic wifi app,因为只有一个main入口,编译host,spi和hypertermianl时,是不是只生成了一个库,然后在编译basic wifi app时,将三个库链接起来成为一个总的工程 ? ( 或者说,这四个独立工程之间什么链接关系 ?)
谢谢。
shiping