TI专家好:
做smrtconfig测试时,我们download了driver patch和firmware patch,根据TI官网上的介绍,将来driver patch要提供和cc3000交互的一些列的接口的,比如MCU一侧提供nvmem_create_entry(), AES_write_key(), wlan_smart_config_start()等接口,但是,事实上,我们的代码里面是不存在这些东西的。
(这些接口参看 链接processors.wiki.ti.com/.../CC3000_Smart_Config)
问题:以上说的那些接口是不是包含在了下面的标为红色的wlan_drv_patch中了 ?也就是说TI已经完成这样的封装了,是不是 ?
//Service Pack version P1.12.7.15.26 - Driver patches
const unsigned char wlan_drv_patch[8076] = { 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x84, 0x1F, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x03, 0x18, 0x00, 0xE4, 0x62, 0x08, 0x00, 0x96, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 ,
谢谢。