This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【急】smartconfig配置cc3000失败



TI专家好;

我按照TI官网上的流程做smartconfig配置,配置失败。现在把流程说出来,请高人指点迷津:

smartconfig配置cc3000流程:

AP到计算机的无线网络是ok的,手机(android)也能连接到AP.

stp1、 通过ccsv5加载driver patch,拔插连接EVM板和笔记本的usb线,led5和led8两灯亮。

stp2、 通过ccsv5加载firmware patch,拔插usb连线后,led5,led8也都能亮。

stp3、运行sensor application,之后,可见led1灯开始一直亮着了。

stp4、按evm板上的s1按钮,led1还是亮着,同时led8闪烁。

stp5、启动手机的smartconfig,设置好ssid和IP后,点击start,几分钟后超时失败。(此时,led1仍然亮着,led8闪烁)。

请教TI专家,

我这里是哪里处理错了 ? 该怎么纠正 ?  好几天了还没解决这个问题 。

是否需要将basic wifi application中的关于MCU和cc3000之间的通信接口移植过来,实现processors.wiki.ti.com/.../CC3000_Smart_Config 这个链接中的图示的配置流程 ?

谢谢。