This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我都想到了 TI肯定不会放过啊 哈哈 要好好熟悉下IAR了
CC3200是一个带Cortex-M4内的SOC。该产品会在6月底上市,敬请期待。
这我知道 答非所问啊
移植的系统是什么系统呢
对于一个M4的核来说,你觉得他能够跑什么系统的,你就可以把他移植过来,FreeRTOS,uCos,ContikiOS等等。
TI官方会支持的是TIRTOS和FreeRTOS,其他的你们可以自己做Porting。
关于ContikiOS移植到CC3200上面,有计划但是没有具体的时间节点。
如果把ContikiOS移植到CC3200上面,最后肯定用GCC在Linux环境下编译的,不会用IAR。
现在实现了么
您好 请问contiki移植到cc3200有时间节点了吗现在 多谢了!!!
不好意思,目前没有。
希望早日实现啊 哥们论文的实现就靠你们这些大神了 哈哈
对了 对于TI自己的RTOS系统 您从专业角度来看 能否对节点重编程进行实现 万分感谢