Ti工程师,您好!
我现在写MSP430FR5739程序时编译遇到了一个问题,程序总共有三个工程,CC3000Spi,CC3000HostDriver,这两个是SDK里面提供的工程,我直接拿过来用的,我自己写的一个工程Basic Wifi Application.在 Basic Wifi Application工程里面的main()函数里面的initDriver()中我需要调用类似于CC3000Spi中的init_spi(),CC3000HostDriver中的wlan_init()等函数,编译时,链接出错。显示调用的另外两个工程里面的函数为undefined symbol .当我试着不调用另外两个工程里的函数时,编译可以顺利通过。
现在的问题,应该是编译的时候三个工程之间连接不起来,请问下,需要如何解决这样的问题啊?谢谢!!!
(我用的demo是cc3000+MSP430FR5739)