hi,
看了cc3100和cc3200的资料,发现cc3200,可以在vs2010和Eclipse上编程?还是使用CCS或者IAR?? cc3100,不需要编程吧?只通过SPI或者uart给命令就可以了?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
hi,
看了cc3100和cc3200的资料,发现cc3200,可以在vs2010和Eclipse上编程?还是使用CCS或者IAR?? cc3100,不需要编程吧?只通过SPI或者uart给命令就可以了?
我在ti官网下单了,还在审核,第一次买没经验,大概多久能到上海呀?会不会被税呀?到时候技术支持找谁呀?
要更新CC3100的firmware的话,是不是只能用CC31XXEMUBOOST这个更新,不买这个可以自己用什么方法下载吗?
其实EMUBOOST就是一个FTDI的板,你也可以用USB转UART的工具去下载也OK.
但是如果开发阶段建议你用EMUBOOST去下载。
3100内部的boot是通过串口来下载的?3200也是的吗?那这样的FTDI板子可以独立出来了?
hi,
3200的寄存器有对应的datasheet不?详细点的?
Marvin,
目前只有您看到的版本的datasheet. 我们CC3200被定义为simplelink,就是要客户不看寄存器就能够实现WIFI的功能, 要使用外设就参靠CC3200 Peripheral Driver Library User's Guide. 如果使用WIFI ,就查看simplelink_api下的user guide。 在参考我们的examples,基本就能够使用我们的CC3200了,这也是我们推荐客户的使用方式。
谢谢!
hi, Shelford
FDTI独立出来,是指做产品的时候可以不需要加这部分电路。
另外,cc3200的程序是存储在SFlash中的,除了存储程序外,还可以当数据区域来用吗?如果可以,是怎么定义区域呢?比如:哪一段是程序区域?哪一段是数据区域?哪一段可以用户来使用?
目前这方面的分区信息还没有开放出来,不过答案是yes, 有空间是可以存储用户数据的。可以用文件操作的方式,请参考例程file_operations
是否有文档介绍 CC3200在CCS上的开发详细过程。
即:如何创建工程,如何添加库文件,如配置环境。
TI的文档上介绍的不详细,有的单单讲安装软件,有的仅告诉你怎么少些。
是否可以提供从零开始如何在CCS上开发一个简单的CC3200工程。
谢谢!