- 业界最低的功耗(适用于电池供电式设备),以及低功耗射频和高级低功耗模式。
- 高度的灵活性,可将任何微控制器 (MCU) 与 CC3100 解决方案配合使用,或者利用 CC3200 的集成型可编程 ARM® Cortex®-M4 MCU,从而允许客户添加其特有的代码。
- 可利用快速连接、云支持和片上 Wi-Fi、互联网和稳健的安全协议实现针对 IoT 的简易型开发,无需具备开发连接型产品的先前经验。
- 能够采用某种手机或平板电脑应用程序或者一种具有多种配置选项(包括SmartConfig™ 技术、针对WPS 和 AP 模式的网络浏览器简单且安全地将其设备连接至 Wi-Fi。
CC3100 和 CC3200 采用 QFN 封装并具有全集成型射频 (RF) 及模拟功能电路,因而允许开发人员通过将器件直接布设在 PCB 上来创建一种低成本、紧凑的易用型系统。SimpleLink Wi-Fi 系列通过 TI 的 IoT 云生态系统成员拥有了云连接支持能力。
凭借其低成本 LaunchPad 评估套件和 BoosterPack 插入式模块的 MCU 生态系统,TI 为开发人员提供了一种设计和评估 Wi-Fi 及互联网应用的简易方法:
- 采用 TI 的 SimpleLink Wi-Fi CC3200 解决方案及首款无线连接 LaunchPad 评估套件启动开发工作。
- SimpleLink Wi-Fi CC3100 BoosterPack 和高级仿真 BoosterPack 相结合,使得客户能够连接至任何 MCU,包括超低功耗 MSP430™ LaunchPad。
- 如果客户尚未选择一款 MCU 或者希望快速启动开发工作,那么他们就可以利用一台 PC 和 CC3100 BoosterPack 以及采用 SimpleLink Studio 的高级仿真 BoosterPack 着手进行软件开发。
供货情况:
- SimpleLink Wi-Fi CC3100 和 CC3200 解决方案现可通过 TI 网上商店 (TI eStore) 和 TI 授权分销商购置,包括:
○ CC3200 LaunchPad
○ CC3100 BoosterPack + CC31XXEMUBOOST + MSP-EXP430F5529LP 绑定供货
○ CC3100BOOST + CC31XXEMUBOOST 绑定供货
- CC3100 和 CC3200 量产型器件将于 7 月供货,并将成为 TI 样片计划的组成部分。
○ CC3100
○ CC3200
- CC3100 和 CC3200 模块将于第三季度供货。