This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

cc3100的问题



TI专家好:

1、我的板子(成品)上用一块cc3100,它就是叶子节点了(一台无线路由器的多个设备,设备是叶子),当我运行sdk的AP时,是否意味着,如果我修改了main函数的如下语句:

        sl_WlanSetMode(ROLE_AP);

      sl_WlanSetMode(ROLE_STA);

这样就简单的让cc3100从AP状态切换到station状态了 ?  还是说,如果运行在AP状态,切换到station状态需要其它的修改 ?

2、因为sdk的AP工程里面有比如配置IP,SSID等内容,而sdk中的station工程没有这些内容。

问题 :    如上的这种通过API的参数修改实现从AP状态到station状态的转变,如果想这么做,他相对于sdk中的直接的station这个工程之间有什么优势,或者在某些使用场合的长处 ? 或者这样做根本就不对  ?

3、将来我们自己的应用程序,是不是可以在sdk中做修改就可以,或者我们的程序代替sdk,就可以,对不对 ?

谢谢。