hi,
cc3200的file download 和file operation 示例,运行时都是提示“Error during opening the temporary file”,发现是程序创建文件失败,想请问这个是怎么回事?SFlash没有工作还是?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
hi,
cc3200的file download 和file operation 示例,运行时都是提示“Error during opening the temporary file”,发现是程序创建文件失败,想请问这个是怎么回事?SFlash没有工作还是?
It might be possible that the device doesn’t have enough space in the serial flash to open 45 KB file.
创建文件时,返回值-30,是代表没有空间了么?
这个Sflash是怎么划分的呀?如:哪一段是系统使用?哪一段可以用户使用?
目前sFLASH是如何分区还没有开放,请使用创建文件的方式来进行操作,就有点像你电脑一样。
潘先生:
求回答一下beaglebone black 板子和Wilink 8 做成网关的教程中的问题好吧,之前有发过帖子,在
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Using_the_WL18xx_Cape_with_BeagleBone_Black
里面,在进行wilink8 补丁的下载时遇到了问题:
http://arago-project.org/git/projects/?p=am33x-cm3.git\;a=blob_plain\;f=bin/am335x-pm-firmware.bin\;hb=HEAD 该链接无效,请问该如何解决
谢谢~
我把这个patch附件到另一个链接上了,你查看一下。