This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC3200烧写NWP

Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3100, UNIFLASH

我想问一下 CC3200怎么烧写NWP,要用到哪个工具,谢谢!

  • 是不是CC3100没有spiflash ,CC3200才有,并且CC3200不需要外接MCU了?

  • Yujun,

    您好!

    CC3200量产芯片NWP是ROM版本,不需要烧写NWP, 目前的sample 是flash版本,可以使用CC3200 Flasher烧写NWP.

    关于以后SL Flash的烧写可以使用uniflash,uniflash是TI的flash烧写工具,链接如下:http://www.ti.com/tool/UNIFLASH?keyMatch=uniflash&tisearch=Search-EN 

    谢谢!

  • Yujun,

    您好!

    CC3200量产芯片NWP是ROM版本,不需要烧写NWP, 目前的sample 是flash版本,可以使用CC3200 Flasher烧写NWP.

    关于以后SL Flash的烧写可以使用uniflash,uniflash是TI的flash烧写工具,链接如下:http://www.ti.com/tool/UNIFLASH?keyMatch=uniflash&tisearch=Search-EN 

    谢谢!

  • Yameng,

         CC3100和CC3200都没有片上flash,需要使用external SPI Flash配合工作。   CC3200是SOC芯片,有cortex-M4内核给您来使用,不需要外挂MCU。 谢谢!

  • Uniflash 可以 dump CC3200/CC3100 flash 的內容嗎?

  • Hi Shampin,

    uniflash目前不支持这个功能,谢谢!

  • Hi Shelford,

         感謝回覆.

         是否有其它的工具能夠透過 CC3200 dump flash 內容呢?  因為返工的時候, 有可能需要 dump flash的內容.

         該不會要直接控制 flash吧.

  • Shelford Zhu 你好,

    我在使用CC3000 的内部eeprom读写时出错(就是频繁的读写cc3000的eeprom),导致芯片不可用

    重新烧写固件后还是不行,cc3000无法初始化,msp430执行到cc3000_wlan_init(); 这里就不动了,工程代码一直没变过,eeprom出错后,整cc3000就不可用,但是msp430还是正常的,这是怎么回事呢,cc3000这样坏了还能修好吗?有什么办法?

    比较急,请您帮帮忙

x 出现错误。请重试或与管理员联系。