Ti工程师,您好!最近公司购入你们的CC3200 LaunchPad评估套件,根据SDK中Quick Start Guide的方法测试,有不一样的结果,文件描述是加电后 red LED D7 blink slowly 3times and then turn off,然后其他设备可以搜索到它的wifi信号,但我的实际情况是加电后大概3s后LED D7不停闪烁,并且搜索不到wifi信号,reset后也是一样。请问这个现象是否正常,或者是不是出场的固件程序不一样?由于是头一次接触这方面的东西,所以想在自己动手前弄清楚一些,请帮忙解答一下,谢谢!