Hi ,TI 工程师,
自从上个星期一拿到CC3100 Boosterpack Rev3.1 CC3100 Emulation Boosterpack Rev 3.0 还有MSP-EXP430F5529LP Rev 1.5后,
我试过相应参考文档里面的步骤,比如 cc3100_quick_start_guide.pdf ,CC3100 simplelink wifi and IoT solution getting started guid .pdf
里面的,将CC3100 Boosterpack和CC3100 Emulation Boosterpack连在一起,通过三个步骤的先按住SW1 ,按住、释放SW3,然后释放SW1,
将CC3100 又STA mode 转换为AP mode,但是不论在手机还是电脑上完全没有CC3100的SSID。完全按照操作视频上的还是不行。
我试过其他的例子程序,像getting_started_with_wlan_station,connetion_policies等,程序总卡在中间一条语句不动了,基本上就是在
_SlNonOsMainLoopTask(void)这个函数里面一直循环了。
在调试getting_started_with_wlan_AP例子时,我可以在手机端发现CC3100的SSID,手机可以连接上,但是打开不了页面:
http://mysimplelink.net, 手机已经连接上了,但程序仍然是在" Waiting for clients to connect...!"
又再一次停在 while((!IS_IP_LEASED(g_Status)) || (!IS_STA_CONNECTED(g_Status))) { _SlNonOsMainLoopTask(); }这个语句里面了。
至今,木有调试成功一个例子,悲催!!
我想,可不可以试试更新CC3100里面的东西后再试试,不知道这种情况会是什么原因啊?要怎么弄好啊?
没招儿了都~~~
非常感谢~~~~~~