This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC3000,3100,3200疑问

Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3200

1. 

TI  的wifi 看的不是很懂,希望大神们能指点一下,我是这样理解的 

CC3000是一个模块,基本不需要外围电路,但是使用必须外接MCU

CC3100是wifi芯片,需要自己加外围器件,必须再接MCU。

CC3200 = arm_M4+CC3100 ,不需要再加MCU了

这样理解对吗? 

2.

另外请问一下,为什么CC3100和3200管方网站没有价格和购买渠道。 

3.

路由器上用的wifi和手机上的wifi是否可以完全相同? 芯片不考虑功耗的话,是不是可以通用。

谢谢。 

  • 1 您可以看一下这个链接 http://www.deyisupport.com/question_answer/wireless_connectivity/wifi/f/105/t/64307.aspx 描述很详细

    2 目前2款芯片还处于预售阶段,可以联系当地代理商询问

  • Terry,

          您好!请参考我的回复如下:

    1.

    CC3000是我们的上一代NWP WIFI产品,需要外挂MCU. 有芯片也有模块.

    CC3100是CC3000的升级版本,有芯片也有模块。

    CC3200是我们的SOC产品,相当于您说的M4+CC3100.

    2.CC3100和CC3200 在6月底RTM, 马上会RTP。 您可以通过当地代理商咨询相关价格信息。

    3. 一般手机上的无线是COMB芯片,而路由上市单WIFI芯片。 

    谢谢!