大家好:我在查阅CC3200的时候遇到如下问题,请各路高手赐教。
1、CC3200-LAUNCHXL参考设计资料使用什么版本的软件可以打开PCB源文件;
2、CC3200的Pin47(VDD_ANA2)一定要使用独立的DCDC供电吗?是不是可以使用CC3200内部的DCDC供电?
3、Pin45(DCDC_ANA2_SW_P)为何通过一个0R电阻连接到CC_GPIO_31网络,最后连接到底座连接器上?
3、CC3200-LAUNCHXL参考设计上的J5(OBSERVE NWP & MAC LOG)接口具体用处以及如何连接使用?
4、Pin29(ANTSEL1)和Pin30(ANTSEL2)是做双天线切换用的,还是另有用处?