您好,我下载了您公司提供的Basic Application并且成功进行了Smartconfig配置。我用了一个Hyperterminal的软件Tera Term,用它发指令给cc3000,然后cc3000通过wifi发送给pc进行接收。
首先01是进行smartconfig,然后输入03,是open socket,然后通过套接字把指令,数据长度,数据等等组成一组数据通过hyperterminal进行发送,可是,每次输入04(发送指令)的时候,马上显示Done,我都来不及输入之后的具体数据和IP地址就已经done了,这是怎么回事呢?截了一张图,谢谢您的解惑。