TI工程师,你们好.
我想请问下CC3200是否可以创建多个连接呢?例如创建一个HTTP Server在一个Task里运行,一个TCP Client在一个Task里运行,然后再创建一个UDP Server在一个Task里运行,我看了下SDK提供的例程,有TCP和UDP两个,但是都是无OS的,使用FreeRTOS是否可以3任务同时运行,区别在于每个任务他自己管理好自己的iSockID?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI工程师,你们好.
我想请问下CC3200是否可以创建多个连接呢?例如创建一个HTTP Server在一个Task里运行,一个TCP Client在一个Task里运行,然后再创建一个UDP Server在一个Task里运行,我看了下SDK提供的例程,有TCP和UDP两个,但是都是无OS的,使用FreeRTOS是否可以3任务同时运行,区别在于每个任务他自己管理好自己的iSockID?
可以多任务的多个连接,但是要做好同步和互斥的工作,你可以参考user.h,里面定义了与操作系统的接口,把它们link起来就好了。
据我所知倒没有这个传输限制,你的接收端是UDP还是TCP,是TCP的话在发送端有没有重传?