你好!
我们在TI官网购买了CC3200 LaunchPad Rev3.2板,然后用CCS6.0编译OOB,在线debug可以,但是通过UniFlash去将程序及相关的html烧写进flash的时候,在烧写index.html时出现Error:Open Operation Failed。请帮忙解答。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,
1) 先把开发板上的SFLASH的用uniflash Format下
2)用uniflash烧写Servicepack
3)用uniflash少些application code
你是在调试Httpserver这个example吗,如果是httpserver的话,直接用uniflash打开已经做好的配置文件就可以
在C:\ti\CC3200SDK_0.5.2\cc3200-sdk\example\httpserver\html 下面的httpserver.ucf。
另外用Uniflash烧写的时候记得把SOP 2的跳线帽插上
请问楼上是怎么解决的,我现在也发现了这个问题,按照以上方法,还是不能解决问题。