请问CC3200可以用Jlink调试嘛 或者用四线的SWIO?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI 的开发板 CC3200 Launchpad 支持 SWD。 如果用IAR,应该可以支持 J-Link。但是如果用 CCS,J-Link 就不支持了。
您好,那请问可以通过J-LINK将程序下载到FLASH 中去吗?如果可以的话,用7.20IAR工程文件需要进行怎么样的设置?谢谢
Yonghua Pan:
您好!
我现在在IAR 7.30的环境下,用两线SWD的外接JLINK进行调试,但是总是总是调试不成功。使用板载的SWD就可以。
我的接线没有错,跳帽也放在了SOP0的位置。
请问我是不是漏掉了别的细节?
多谢~
你好,请问你JLINK现在调试成功了吗?我也在搞这个,总是不成功。。。
Hi Yonggang,
您好!请按以下操作:
Can you please use IAR 7.2. It has all support files required to work with CC3200 device. On IAR, goto Project Options->Debugger->Setup
Select the Driver.
Also there is an FTDI chip on the CC3200 Launch Pad, so you can select "TI Stellaris" under Driver dropdown menu in Project Options->Debugger->Setup
Also as mentioned in cc3200-sdk\docs\CC3200-Getting_Started_Guide.pdf, you need to copy cc3200-sdk\tools\iar_patch\armLMIFTDI.dll to IAR installation directory (IAR_INSTALL_DIR\arm\bin)
http://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/f/968/t/366581
老外朋友也遇到了这个问题,你还是都看看比较好。
看线序有没有问题,另外在options->J-link/J-Trace->connection选择SWD模式试试。
你好!大秦正声,
上面都说可以用Jlink,但是我都换两个Jlink了,还是不行,你能分析一下到底错在哪里了吗?
我刚刚终于用JLINK下载调试成功了,请参照下面这个链接,需要下载一个文件才行。
这个问题怎么有那么多的人出现呢?
CC3200是ARM内核,并且还是CORTEX-M4内核。理论上没有不支持Jlink,包括SWD的可能
分析原因,要么是接线,要么是驱动。
最后翻看了所有的回复,这个问题官方wiki
http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC31xx_%26_CC32xx_Debug_Support?keyMatch=JLINK&tisearch=Search-EN
这里记下网址,以后自己找起来也方便。看起来应该是驱动,可能器件比较新,目前的jlink或许工作会不稳定